接线 - 电源
概述
LTMR 控制器电源电压可为:
-
24 Vdc,或者
-
100…240 Vac
下表介绍 LTMR 控制器与 LTME 扩展模块关联规则:
|
LTMR•••BD (VDC) |
LTMR•••FM (VAC) |
|
|---|---|---|
|
LTME••BD (VDC) |
X |
X |
|
LTME••FM (VAC) |
– |
X |
|
X 允许关联 – 不允许关联 |
||
直流电源
需要使用专用 24 Vdc 电源对下列设备供电:
-
一台或多台 LTMR 控制器,包括 LTMR 控制器的逻辑输入。
-
LTME 扩展模块的逻辑输入。
需要使用额外的 24 Vdc 专用电源对下列设备供电:
-
LTMR 控制器逻辑输出。
-
其他设备。
LTMR 控制器直流电源必须具有以下特点:
-
交流/直流转换器。
-
电流隔离交流输入/直流输出:最低 4 kVac (50 Hz)。
-
输入电压:240 Vac (+15% / -20%)。
-
输出电压:24 Vdc (+/-10%)。
建议使用下列 Schneider Electric ABL8RPS24••• 电源:
|
参考号 |
输入电压 |
输出电压/电流 |
供电的 LTMR 控制器最大数量 |
|---|---|---|---|
|
ABL8RPS24100 |
200…500 Vac |
24 Vdc/10 A |
24 |
|
ABL8RPS24050 |
200…500 Vac |
24 Vdc/5 A |
12 |
|
ABL8RPS24030 |
200…500 Vac |
24 Vdc/3 A |
8 |
交流电源
需要使用专用交流/交流电源或 UPS 对下列设备供电:
-
一台或多台 LTMR 控制器,包括 LTMR 控制器的逻辑输入。
-
LTME 扩展模块的逻辑输入。
需要使用额外的专用交流或直流电源对下列设备供电:
-
LTMR 控制器逻辑输出。
-
其他设备。
LTMR 控制器交流电源或 UPS 必须具有以下特点:
-
隔离变压器
-
输出电压:115 或 230 Vac (+15% / -20%)
-
建议使用 115 Vac 输出电压。
-
230 Vac 输出电压,可能需要使用一台额外的 LTM9F 外部滤波器。
-
-
按照 LTMR 控制器数量供电(建议使用多个交流电源)。
-
如果电压不稳定,不符合 EN 50160,则必须使用 UPS。
电源菊链
当使用相同的电源(交流或直流)对多台 LTMR 控制器供电时,建议闭合回路:
-
以避免断电,
-
以减少因电缆较长所造成的电压降。