DOCA0128ZH-02

两步自耦变压器模式接线图

3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

1 N.C. 联锁触点 KM1 和 KM3 并非必需的,因为控制器会以电子方式将 O.1 和 O.2 联锁。

2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为 2 线(保持)端子板控制接线图:

带有可选网络控制的 3 线(脉冲)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 3 线(脉冲)端子板控制接线图:

L 端子板控制

O 关闭

N 网络控制

带有可选网络控制的 2 线(保持)端子板控制应用图

下列应用图为带有可选网络控制 2 线(保持)端子板控制接线图:

L 端子板控制

O 关闭

N 网络控制

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?