验证配置
概述
调试过程的最后一步是验证应用中使用的所有可配置参数是否已正确配置。
执行此任务时,需要所有要配置参数与所需设置的主列表。必须对比此列表与已配置参数的实际设置。
过程
验证参数设置的过程分为三个部分:
-
将配置文件从 LTMR 控制器传输到运行带 TeSys T DTM 的 SoMove 的 PC 上。这样可以查看 LTMR 控制器的当前参数设置。
欲了解有关将文件从 LTMR 控制器传输到 PC 的信息,请参阅用于 SoMove FDT 容器的 TeSys T DTM 联机帮助。
-
将预期参数和设置的主列表与位于带 TeSys T DTM 的 SoMove 中的选项卡的相同设置进行比较。SoMove 可以在选项卡的设置列表中提供。这是查看已完成设置的一种快捷方法。
-
根据需要更改配置设置。使用以下项执行此操作:
-
带 TeSys T DTM 的 SoMove,然后将已编辑的文件从 PC 下载到 LTMR 控制器。
欲了解有关将文件从 PC 传输到 LTMR 控制器的信息,请参阅用于 SoMove FDT 容器的 TeSys T DTM 联机帮助。
-
或者 LTMCU HMI:要编辑位于菜单中的参数,请导航到子菜单设置并进行适当的编辑。
-