接线 - 电流变压器 (CT)
概述
LTMR 控制器有三个 CT 窗口,您可以通过这些窗口将电机引线布设至接触器负载连接。
您可以根据电压和所用的控制器型号,利用 CT 窗口以四种不同的方式来连线控制器:
-
内部 CT 接线,穿过窗口
-
内部 CT 接线,采用多次经过的方式
-
外部负载 CT 接线
本节将介绍上述各种方案。
内部 CT 接线,穿过窗口
下图介绍了三相或单相电机采用 CT 窗口的典型接线:
内部 CT 接线,采用多次经过的方式
控制器最多可容许 2.5 mm² (14 AWG) 电线五次经过 CT 窗口。CT 窗口下方有三个循环窗口,最多可支持四个电线回路。
可以根据电机电线穿过 CT 窗口的次数来设置“负载 CT 多次经过”参数,以便显示正确的电流读数。有关更多信息,请参阅负载变流器设置。
下图介绍了经过两次(一个电线回路)的典型布线:
将电流与电机电线通过 CT 窗口的次数相乘以得出通过内部电流传感器的电流量。
添加多次经过可以:
-
让内部电流传感器感应到的电流提高至控制器可以正确检测的水平,或者
-
让内部电流传感器提供更正确的读数。
我们建议您在选择控制器时,挑选涵盖 FLC 值范围的控制器,包括电机 FLC。然而,如果电机 FLC 低于控制器的 FLC 范围,多次经过可能会使内部电流传感器感应到的电流增至控制器可以检测到的水平。
举例来说,如果使用的控制器其 FLC 范围为 5 至 100 A,而电机的 FLC 为 3 A,控制器便无法正确感应到电流。在这种情况下,如果您将电源线 2 次穿过控制器的内部电流传感器,控制器的内部电流传感器检测到的电流为 6 A(经过 2 次 x 3 A),该电流水平刚好在控制器的 FLC 范围内。
关于控制器类型的更多信息,请参阅 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南。
外部负载 CT 接线
控制器可支持来自外部电流变压器的 5 A 和 1 A 二次信号。对于这些电流,建议采用 0.4-8 A 型控制器。采用多次经过穿过控制器 CT 窗口(如需要)。
外部 CTs 指定了一个变比。外部 CT 比是指电机输入电流与 CT 输出电流之比。
要让控制器调整 FLC 范围并显示实际的线路电流,请设置下列参数:
-
负载 CT 一次电流(CT 比的第一个数字)
-
负载 CT 二次电流(CT 比的第二个数字)
-
负载 CT 多次经过(CT 输出线穿过控制器内部 CT 窗口的次数。)
有关更多信息,请参阅负载变流器设置。
下图显示了采用外部 CTs 的接线:
关于外部 CT 特性的描述,请参阅 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南。
连接变速传动装置时的 CT 接线
当电机由变速传动装置 (VSD) 控制时:
-
变流器(外部或内部)必须安装在变速传动装置的上游,而不是变速传动装置和电机之间。不可在传动装置输出和电机之间使用 CT,因为传动装置可输出超过 47-63 Hz 范围的基频。
-
电抗器必须安装在三个相位的电流变压器(外部或内部)与变速传动装置之间,以最大限度地减少软启动谐波电流和由变速传动装置产生的电压干扰。