DOCA0128ZH-02

接线 - 温度传感器

温度传感器

LTMR 控制器具有两个专用于电机温度检测保护的端子:T1 和 T2。这些端子可返回由电阻温度检测器 (RTD) 测量的温度值。

可使用以下其中一种电机温度传感器:

  • PTC 二进制

  • PT100

  • PTC 模拟

  • NTC 模拟

关于温度传感器的更多信息,请参阅 TeSys T LTMR - 电机管理控制器 - 用户指南

温度传感器接线

下表显示温度传感器原件的最大接线长度:

电线尺寸

0.5 mm2 (AWG 20)

0.75 mm2 (AWG 18)

1.5 mm2 (AWG 16)

2.5 mm2 (AWG 14)

最大电线长度

220 米(656 英尺)

300 米(985 英尺)

400 米(1312 英尺)

600 米(1970 英尺)

使用非屏蔽双绞线电缆将控制器连接到温度传感器。

为使控制器能够精确测量温度感应原件的电阻,必须测量双绞线的电阻,并将其增加到所需的电阻以进行保护。此弥补措施针对铅电阻。

下图显示 LTMR 控制器和单相电机温度传感器的接线:

有关接线的更多信息,请参阅接线概述

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.