Digitale Eingangsverriegelung
Beschreibung
Alle digitalen Eingänge der LTMT main unit-Haupteinheit oder der LTMT expansion module-Erweiterungseinheit können als Verriegelung konfiguriert werden und den Start des Motors in Abwesenheit der erforderlichen digitalen Eingänge verhindern. Ebenso gilt für die jeweilige Interlock Protection, sofern aktiviert, schaltet den Motor bei fehlender Verriegelung ab. Es können maximal 12 digital Eingänge als Verriegelungseingänge (1-12) verwendet werden, wobei jede Verriegelung über eine Schutzfunktion verfügt.
Dem Verriegelungseingang kann eine Funktion, z.B. ein Alarm oder eine Auslösung zugewiesen werden, die in Abwesenheit dieser Verriegelung durchgeführt wird. Die als Auslösung konfigurierte Verriegelung führt dazu, dass die LTMT main unit-Haupteinheit in Abwesenheit der entsprechenden Verriegelung ausgelöst wird.
Der digitale Eingang Interlock Protection erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Wenn der digitale Eingangsverriegelungstatus niedrig ist.
-
Auslösung: Wenn der digitale Eingangsverriegelungstatus für einen festgelegten Zeitraum niedrig ist.
Parametereinstellung
Jeder digitale Eingang Interlock Protection hat die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |