Unterfrequenz
Beschreibung
Die Under Frequency erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Die gemessene Frequenz sinkt unter das Alarmniveau.
-
Auslösung: Die gemessene Frequenz liegt für die angegebene Zeitverzögerung unterhalb des Auslösewerts.
Parametereinstellung
Die Under Frequency-Schutzfunktion Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
90–100% of nominal frequency in step of 1% |
94% of nominal frequency |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
90–100% of nominal frequency in step of 1% |
94% of nominal frequency |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |