Blockierter Rotor
Beschreibung
Der Stall Rotor tritt auf, wenn sich der Motor im Betriebszustand befindet, und wird durch Überlastung oder einen Laststau verursacht. Der Stall Rotor ist nur aktiv, wenn sich der Motor im Betriebszustand befindet.
Der Stall Rotor erzeugt folgende Signale:
-
Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet während des Betriebs das Alarmniveau.
-
Auslösung: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet für einen festgelegten Zeitraum während des Betriebs das Ansprechniveau.
Parametereinstellung
Der Stall Rotor-Schutz Schutzfunktion verfügt über folgende konfigurierbare Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Pickup |
50–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
2 s |
|
Alarm Level |
50–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |