DOCA0257DE-01

Phasen-Unterstrom

Beschreibung

Die Phase Under Current tritt in der Regel auf, wenn der Motor ohne Last läuft.

Die Phase Under Current erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors sinkt unter das Alarmniveau.

  • Auslösung: Einer der dreiphasigen Leiterströme des Motors fällt für die angegebene Zeitverzögerung unter den Auslösewert.

Parametereinstellung

Die Phase Under Current Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Alarm

Trip Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

15–100% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

Auto

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

5 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?