DOCA0257DE-01

Unabhängiger Überstromzeitschutz

Beschreibung

Die TeSys Tera system bietet die Definite Time Overcurrent , wenn sich der Motor im Start- oder Laufzustand befindet. Es gibt zwei verschiedene konfigurierbare Auslösezeitverzögerungen: eine für den Start- und eine andere für den Run-Status des Motors.

Die Definite Time Overcurrent erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet das Alarmniveau.

  • Auslösung während der Motor startet: Der Dreiphasenstrom des Motors steigt für die vorgegebene Motorstartzeit über das Ansprechniveau.

  • Auslösung während der Motor läuft: Einer der Drehstromströme des Motors überschreitet den Auslösewert für die angegebene Verzögerungszeit des Motorlaufs.

Parametereinstellung

Die Definite Time Overcurrent hat die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Alarm + Trip

  • Trip

Trip

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Time Delay During Motor Start (Tps)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

30 s

Time Delay During Motor Run (Tpr)

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

20 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

110% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?