DOCA0257DE-01

Funktionsprinzip der Motorstarter

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Für die Anwendung dieses Produkts ist spezielles Fachwissen im Bereich der Entwicklung und Programmierung von Steuerungssystemen erforderlich. Das Produkt darf nur von Personen programmiert, installiert, konfiguriert, modifiziert und verwendet werden, die über das entsprechende Fachwissen verfügen. Es sind alle lokalen und nationalen Sicherheitsvorschriften und -richtlinien zu befolgen.
  • Änderungen am Lasttyp oder Startertyp können einen Kurzschluss verursachen oder die Spannungsversorgung der Last einschalten.
  • Überprüfen Sie, ob die entsprechende Verdrahtung entsprechend dem Last- oder Startertyp vorgenommen wurde.
  • Vergewissern Sie sicher, dass die Motorstromversorgung unterbrochen ist, während Sie die Einstellungen des Starters, der digitalen Eingänge und der digitalen Ausgänge ändern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Je nach den Anforderungen der Anwendung werden verschiedene Typen von Motorstartern zum Ein- und Ausschalten des Motors verwendet. Für die Steuerung des Motors gemäß der Anwendung sind verschiedene Motortypen mit unterschiedlichen Verdrahtungsanschlüssen verfügbar. Das TeSys Tera system-System bietet eine Option zur Auswahl der richtigen Motorstarter zur Steuerung des Motors für verschiedene Anwendungstypen.

Die folgende Abbildung zeigt das Blockdiagramm eines TeSys Tera-Motorstarters.

Sobald der Start- oder Stopp-Eingangsbefehl empfangen wird, validiert die Motorstarterlogik die Eingangsquelle. Je nach gewählter Betriebsart wird der Start- oder Stopp-Befehl ausgeführt. Die Motorstarterlogik prüft die Vorstartbedingungen (Sperrstatus und Motorstatus). Je nach ausgewähltem Startertyp führt die Motorstarterlogik die Steuerungslogik aus und aktualisiert den Schützsteuerungsausgang und den Sperrstatus.

Die Ein- und Ausgänge der Motorstarterlogik können vom Benutzer konfiguriert werden. Das TeSys Tera system-System ermöglicht die anwenderspezifische Anpassung der Motorstarterlogik durch Hinzufügen einer anwenderspezifischen Logik vor oder/und nach der Motorstarterlogik. Das folgende Blockdiagramm zeigt ein Beispiel.

Weitere Informationen zum anwenderspezifischen Logik-Editor finden Sie unter TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?