DOCA0257DE-01

Effektivstrom

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit misst die Effektivwerte der Netzströme mithilfe eines LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormoduls.

  • IL1: Phase 1 Effektivstrom

  • IL2: Phase 2 Effektivstrom

  • IL3: Phase 3 Effektivstrom

Merkmale

Merkmal

Wert

Einheit

Ampere (A)

Auflösung

0,001 A

Aktualisierungsrate

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?