Rückwärtsdirektstarter
Beschreibung
Der Rückwärtsdirektstarter erfordert die folgenden digitalen Ein- und Ausgänge:
-
Drei digitale Eingänge für den lokalen Vorwärtsstart des Motors, den lokalen Rückwärtsstart des Motors und den lokalen Stopp.
-
Zwei digitale Ausgänge für den RUN-Vorwärtsbefehl (SCHÜTZAUSGANG 1) und den RUN-Rückwärtsbefehl (SCHÜTZAUSGANG 2) des Motors.
Schaltplan
Beispiel für den Schaltplan des TeSys Tera system-Systems im Rückwärtsdirektstartermodus:
KM1: SCHÜTZAUSGANG 1 (Vorwärts)
KM2: SCHÜTZAUSGANG 2 (Rückwärts)
Logischer Schaltplan
Die folgende Abbildung zeigt den logischen Schaltplan für einen Rückwärtsdirektstarter.
Funktionsprinzip
Wenn Rückwärtsdirektstartermodus ausgewählt ist, kann der Motor über eine der folgenden Quellen gestartet werden:
-
Startbefehl über eine gültige Quelle gemäß der ausgewählten Betriebsart.
-
Startbefehl über die Funktion für den geforcten Start.
-
Startbefehl über die Funktion für den automatischen Neustart.
Wenn von einer der oben genannten Quellen ein Vorwärtsstartbefehl empfangen wird und der Motor startbereit ist (also keine Sperrursache erkannt wurde), dann aktiviert das TeSys Tera system-System den SCHÜTZAUSGANG 1 für Vorwärts Haupt.
Entsprechend gilt, wenn ein Rückwärtsstartbefehl von einer der oben genannten Quellen empfangen wird und der Motor startbereit ist (also kein Sperrgrund erkannt wurde), dann aktiviert das TeSys Tera system-System den SCHÜTZAUSGANG 2 für den Rückwärtslauf.
Die Richtungsänderungslogik ergibt sich aus der Richtungswechsel .
Das TeSys Tera system-System deaktiviert den SCHÜTZAUSGANG 1 und den SCHÜTZAUSGANG 2, wenn eine der folgenden Motorstopp-Gründe erkannt wird:
-
Stopp-Befehl über eine gültige Quelle gemäß der ausgewählten Betriebsart.
-
Stopp-Befehl über einen digitalen Eingang, der dem geforcten Stopp zugewiesen ist (optional), siehe Eingangs- Zuweisung .
-
Stopp-Befehl über die Funktion für den automatischen Neustart.
-
Auslösung erkannt
DI/DO-Standardzuweisung
Wenn der Rückwärtsdirektstarter ausgewählt ist, gelten die folgenden Standardzuweisung und -einstellungen für digitale Eingänge und digitale Ausgänge:
|
DI parameters |
DI01 settings |
DI02 settings |
DI03 settings |
DI04 settings |
|---|---|---|---|---|
|
Trigger type |
Active high |
Active low |
Active high |
Active high |
|
Input source |
Local-START> DI |
Local-STOP DI |
Local-START< DI |
Mode Selection 1 |
|
Validation time |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
10 ms |
|
DO parameters |
DO01 settings |
DO02 settings |
DO03 settings |
|---|---|---|---|
|
Active type |
Active high |
Active high |
Active high |
|
Input source |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
Trip |
|
Tag |
CNTR OP 1 |
CNTR OP 2 |
Trip DO |
|
Output type |
Level |
Level |
Level |