HMI-Kommunikationsverlust
Beschreibung
HMI Kommunikationsverlustfunktion:
-
Erkennt den Verlust der Kommunikation zwischen der LTMT main unit-Einheit und der HMI, die über den den HMI-Port verbunden ist, sobald die Kommunikation hergestellt wurde.
-
Erzeugt einen Alarm oder eine Auslöseaktion entsprechend der Funktionseinstellung.
Parametereinstellung
|
Parameter |
Range |
Default value |
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto Reset Delay |
0.0 – 6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |