DOCA0257DE-01

LTMT-Haupteinheit

Die LTMT main unit-Haupteinheit ist das zentrale Modul des TeSys Tera system-Systems, das verschiedene Module koordiniert, um Funktionen wie Schutz, Steuerung, Überwachung, Datenspeicherung, Kommunikation usw. bereitzustellen.

Die LTMT main unit-Haupteinheit ist mit den folgenden Kommunikationsprotokollen verfügbar:

  • Modbus RTU
  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP und Modbus TCP/IP

Vorteile der LTMT main unit-Haupteinheit:

  • Die LTMT main unit-Haupteinheit liefert Strom an das LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormodul und die LTMT expansion modules-Erweiterungseinheiten.

  • Die LTMT main unit-Haupteinheit ist unabhängig vom Typ des LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormoduls. Die LTMT main unit-Haupteinheit kann für den strombasierten Schutz oder den strom- und spannungsbasierten Schutz verwendet werden.

  • Die LTMT main unit-Haupteinheit kann auf dem LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormodul montiert werden, wodurch die Breite des Basismoduls reduziert wird.

Mit Ausnahme der Kommunikationsschnittstelle bleiben alleLTMT main unit Anschlüsse in allen Varianten gleich.

Weitere Informationen zur Installation des TeSys Tera system-Systems, siehe TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Beschreibung der Vorderseite

A

Digitaleingänge

B

RJ45 für den Anschluss der LTMT expansion module-Einheit

C

RJ45 für HMI und PC-Anschluss

D RJ45 Anschlüsse für EtherNet/IP und Modbus TCP/IP Kommunikation
E

Erdungsklemmen der Geräteabschirmung

F

Temperatureingänge

G

Spannungsversorgung

H

QR-Code zur Seite für Produktinformationen

I

Trip/Reset-taste

J

Status-LED

K

Digitale Ausgänge

Status-LED

LED-Name

LED-Farbanzeige

Beschreibung

Device

Aus

Ausschalten

Grün Leuchten

LTMT main unit ist in einwandfreiem Zustand (nach dem Einschalten und Selbsttest eingeschaltet)

Grün Blinken

  • LTMT main unit befindet sich im digitalen Testmodus

  • Firmware-Upgrade-Prüfung und Firmware-Upgrade läuft

Rot Leuchten

Interner Fehler oder Konfigurationsfehler erkannt

Rot Blinken

Kommunikation zwischen der LTMT main unit-Haupteinheit und dem LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormodul oder den LTMT expansion modules-Haupteinheiten ist verloren.

Fallback (LTMTP•• und LTMTM••)

Motor

Aus

Motor im Sperrzustand.

Grün Leuchten

Motor im Stopp-Zustand, startbereit.

Grün Blinken

Der Motor läuft.

Trip/Alarm

Aus

Keine Auslösung oder keine Alarmbedingung.

Blau Blinken

Alarmbedingung liegt vor.

Blau Leuchten

Ansprechbedingung liegt vor.

Rot blinkt

Die LTMT main unit wurde ausgelöst und es liegt weiterhin eine Auslösebedingung vor. Die Auslösung kann nicht zurückgesetzt werden.

Rot Leuchten

Die LTMT main unit wurde ausgelöst und es liegt keine Auslösebedingung mehr vor. Die Auslösung kann zurückgesetzt werden.

NS*

Aus

Keine Stromversorgung oder keine IP-Adresse

Grün Dauerhaftes Leuchten

Der konfigurierte Client ist verbunden und die IO-Verbindung ist hergestellt oder das Gerät befindet sich in der Fallback-IP.

Grünes Blinken*

IP-Adresse ist konfiguriert, aber es werden keine IO-Verbindungen hergestellt.

Rotes Blinken(6)

Kommunikationsverlust oder Zeitüberschreitung der Verbindung.

Einmal grün oder rot blinkend*

Beim Einschalten des Geräts wird ein Selbsttest durchgeführt.

LK *

Aus

Keine Verbindung hergestellt. 

Gelb Dauerhaftes Leuchten

Verbindung.

Gelb Blinken

Aktivität.

ACT*

Aus

10 Mbit/s Geschwindigkeit. 

Grün Dauerhaftes Leuchten

100 Mbit/s Geschwindigkeit. 

Comm*

Aus

Die Kommunikation mit der SPS oder dem DCS ist nicht hergestellt

Grün Leuchten

Die Kommunikation mit der PLC oder dem DCS ist hergestellt

Rot Blinken

Die Kommunikation mit der SPS oder dem DCS ist unterbrochen

Trip/Reset Button

Verwenden Sie den Trip/Reset-Taster, um folgende Funktionen auszuführen:

Funktion

Beschreibung

Verfahren

Ausl.-Reset

Setzt alle Auslösungen zurück, bei denen das möglich ist.

Taster drücken und innerhalb von 3 Sekunden loslassen.

Selbsttest

Führt einen Selbsttest durch, wenn:

  • keine Auslösungen vorliegen

  • die Testmodus-Funktion aktiviert ist

Die Taste drücken und zwischen 3 s und maximal 15 sgedrückt halten.

Rückkehr zu den Standardwerten

Setzt die Parameter der LTMT main unit-Haupteinheit auf die Standardwerte zurück, wenn sich der Motor im Stopp-Zustand befindet. Wenn sich der Motor im Start- oder Run-Zustand befindet, wird das Rücksetzen auf die Standardwerte ignoriert.

Den Taster drücken und zwischen 15 s und maximal 20 sgedrückt halten.

Wenn der Taster länger als 15 Sekunden gedrückt wird, blinkt die Auslöse-/Alarm-LED blau.

Die LTMT main unit Parameter werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt, wenn die Auslösetaste losgelassen wird.

Auslösung herbeiführen

Setzen Sie den LTMT main unit in den internen Stucked-Reset-Schlüssel-Trip.

Die Taste drücken und länger als 20 sgedrückt halten.

Die LTMT main unit Reisen und die Reise werden in den Trips Protokoll.

Digital Eingänge

Die LTMT main unit-Haupteinheit verfügt über vier potentialfreie digitale Eingänge (Typ 1 gemäß der Norm EN61131-2).

Die digitalen Eingänge können intern über den LTMT main unit.

Wenn die digitalen Eingänge über eine interne Spannungsversorgung gespeist werden, können die vier digitalen Eingänge I.1, I.2, I.3 und I.4 verwendet werden.

Digitale Ausgänge

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Wenn der Motor mit Anlasser läuft:
  • Unter Nennbedingungen: Digitalausgang von LTMT main unit und LTMT expansion module bleiben im NC-Zustand und folgen der DO-Eingangsquelle.
  • Degraded-Zustand: Wenn LTMT main unit und LTMT expansion module Kabel abgezogen wird, befindet sich der digitale Ausgang LTMT main unit im NO-Zustand und der digitale Ausgang von LTMT expansion module weiterhin im Zustand NC.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die LTMT main unit-Haupteinheit verfügt über drei digitale Ausgänge:

  • Zwei Ausgänge mit Schließerkontakten (NO)

  • Ein Ausgang mit NO+NC-Kontakten

Temperatursensor der LTMT-Haupteinheit

Ein 2-Draht-Temperatursensor PT100 oder PTC kann an die LTMT main unitangeschlossen werden.

Erweiterungsport

Der Erweiterungsport wird für den Anschluss optionaler LTMT expansion modules-Erweiterungseinheiten an die LTMT main unit-Haupteinheit verwendet. Alle LTMT expansion modules sind in Daisy-Chain geschaltet.

LTMT HMI-Port

Der LTMT HMI Anschluss dient zum Anschluss des optionalen LTMTCUF control operator unit mit dem LTMT main unit. Weitere Informationen zu Kabeln, siehe Abschnitt Kabel.

Die Pinbelegung des abgeschirmten RJ45 Steckers des LTMT HMI Anschluss ist wie folgt:

Pin-Nr.

Signal

Beschreibung

1

Nicht angeschlossen

2

Nicht angeschlossen

3

Nicht angeschlossen

4

D1 oder D(B)

Transceiver-Terminal 1

5

D0 oder D(A)

Transceiver-Terminal 0

6

Nicht angeschlossen

7

+5V

Hilfsstromversorgung der LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit

8

0VL

Gemeinsame Signal- und Versorgungsleitung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?