DOCA0257DE-01

Überblick

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Die in den Abschnitten genannten Genauigkeitswerte gelten unter ausgeglichenen Bedingungen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die LTMT main unit-Haupteinheit misst die Echtzeitwerte von Strom, Spannung, Leistung, analogen Eingängen, Temperatur und motorspezifischen Parametern.

Auf Basis dieser Messungen führt die LTMT main unit-Haupteinheit Schutz-, Steuer-, Überwachungs- und Logikfunktionen aus. Die einzelnen Messungen im folgenden Abschnitt ausführlich behandelt.

Alle Parameterwerte sind über die LTMT main unit-Haupteinheit unter Verwendung folgender Schnittstellen zugänglich:

  • Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.

  • Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.

  • Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?