Motorstatus
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Wenn der Motorstrom unter 10 % des IFLC fällt, zeigt
das LTMCUF
control operator unit wird 0 angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass sich der Motor
vollständig in der STOP-Position befindet, bevor Sie Wartungsarbeiten
durchführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Die LTMT main unit-Haupteinheit definiert den Motorstatus auf der Grundlage des maximalen Dreiphasenstroms (IMAX) und der Einstellung für den Volllaststrom (IFLC).
|
Motorstatus |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
Stop |
Motor stoppt, wenn IMAX < 10% von IFLC. |
|
|
Start |
Motor startet, wenn IMAX ≥ 10% der IFLC. |
|
|
Run |
Motor läuft, wenn IMAX über den Run-Schwellenwert um + 10% überschreitet und unter den Run-Schwellenwert sinkt. Der Run-Schwellenwert (RT, Run threshold) ist ein Parameter der Funktion Übermäßige Anlaufzeit. |
|
| A | Stopp |
| B | Start |
| C | Betrieb |
| D | Stopp |
Heizgerätstatus
Die LTMT main unit-Haupteinheit definiert den Heizgerätstatus auf der Grundlage des maximalen Dreiphasenstroms (IMAX) und der Einstellung des Volllaststroms (IFLC).
|
Heizgerätstatus |
Beschreibung |
|
OFF |
Heizung in OFF Zustand, wenn IMAX < 10% von IFLC. |
|
ON |
Heizung in ON Zustand, wenn IMAX ≥ 15% von IFLC für 100 ms. |
WARNUNG