DOCA0257DE-01

Überfrequenz

Beschreibung

Die Over Frequency erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Die gemessene Frequenz überschreitet das Alarmniveau.

  • Auslösung: Die gemessene Frequenz überschreitet den Auslösewert für die angegebene Zeitverzögerung.

Parametereinstellung

Die Over Frequency-Schutzfunktion hat folgende konfigurierbare Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–110% of nominal frequency in step of 1%

105% of nominal frequency

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

100–110% of nominal frequency in step of 1%

105% of nominal frequency

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?