DOCA0257DE-01

Digitale Eingänge

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER MASCHINENBETRIEB
  • Änderungen an den DI-Einstellungen können einen Kurzschluss verursachen oder die Spannungsversorgung der Last einschalten.
  • Überprüfen Sie, ob die entsprechende Verdrahtung gemäß den DI-Einstellungen vorgenommen wurde.
  • Stellen Sie sicher, dass die Dreiphasen-Spannungsversorgung abgeschaltet ist, während Sie die DI-Einstellungen ändern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Das TeSys Tera system-System unterstützt maximal 24 Temperatureingänge:

  • Vier digitale Eingänge an LTMT main units-Haupteinheiten.

  • Bis zu 20 digitale Ausgänge an LTMT expansion modules-Erweiterungseinheiten.

Eingangskonfiguration

Die Konfiguration der digitalen Eingänge kann über eine der folgenden Schnittstellen erfolgen:

  • Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.

  • Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.

  • Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.

Alle digitalen Eingänge verfügen über folgende Parameter:

Parameter

Setting range

Trigger type

  • Active high

  • Active low

Validation time

0 to 60000 ms in step of 10 ms

Input source

See list in input assignment

Die digitalen Eingänge werden standardmäßig in Abhängigkeit des ausgewählten Motorstartertyps eingestellt.

Eingangstyp

Der Parameter Aktiver Typ und Validierungszeit (t) legt fest, wie die mit dem Eingang (A) verbundenen physischen Informationen in die digitalen Eingangsinformationen (B) konvertiert und anschließend von der LTMT main unit-Haupteinheit verarbeitet werden.


Aktive High Level-Eingänge

Aktive Low Level-Eingänge

HINWEIS: Die DI-Rücksetzzeit beträgt 30 ms.

Eingangs- Zuweisung

Eingang Quelle

Beschreibung

Other

Nicht verwenden, reserviert für zukünftige programmierbare Funktionen.

Trip Reset DI

Ermöglicht die Konfiguration des digitalen Eingangs für das Zurücksetzen der Auslösung.

Breaker Close DI

Verwendung in der anwenderspezifischen Logik zur Anpassung der Anwendung. Dieser Eingang wird nicht direkt von der Motorstarterlogik verwendet.

Breaker Open DI

Verwendung in der anwenderspezifischen Logik zur Anpassung der Anwendung. Dieser Eingang wird nicht direkt von der Motorstarterlogik verwendet.

Local-START> DI

Lokaler Vorwärtstartbefehl.

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Local-START>> DI

Lokaler Schnell-Vorwärtstartbefehl (Vorwärts mit hoher Drehzahl).

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Local-STOP DI

Lokaler Stoppbefehl

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Local-START< DI

Lokaler Rückwärtsstartbefehl.

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Local-START<< DI

Lokaler Schnell-Rückwärtsstartbefehl (Rückwärts mit hoher Drehzahl).

Wird vom Startermodul gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Remote-START> DI

Dezentraler Vorwärtstartbefehl.

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Remote-START>> DI

Dezentraler Schnell-Vorwärtstartbefehl (Vorwärts mit hoher Drehzahl).

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Remote-STOP DI

Dezentraler Stoppbefehl

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Remote-START< DI

Dezentraler Rückwärtsstartbefehl.

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Remote-START<< DI

Dezentraler Schnell-Rückwärtsstartbefehl (Rückwärts mit hoher Drehzahl).

Wird von der Motorstarterlogik gemäß dem ausgewählten Startertyp verwendet.

Interlock 1

Bis zu 12 digitale Eingänge können als Verriegelungen konfiguriert werden.

Diese Verriegelungseingänge werden verwendet von der:

Interlock 2

Interlock 3

Interlock 4

Interlock 5

Interlock 6

Interlock 7

Interlock 8

Interlock 9

Interlock 10

Interlock 11

Interlock 12

Contactor open DI

Verwendung in der anwenderspezifischen Logik zur Anpassung der Anwendung.

Dieser Eingang wird nicht direkt von der Motorstarterlogik verwendet.

Run DI

Verwendung von der Motorstarterlogik zur Prüfung der Schütz-/RUN-Rückmeldung.

Block Input

Verwendung zu Koordinationszwecken. Wenn der Blockiereingang vorhanden ist, blockiert das TeSys Tera system-System den Auslöseausgang.

Logic test DI

Verwendung zur Durchführung von Logiktests.

Mode selection 1

Verwendung zur Auswahl des Betriebsmodus: Local 1, Local 2 , Local 3 oder Remote.

Mode selection 2

Forced start

Verwendung für den geforcten Start.

Forced stop

Verwendung von der Motorstarterlogik als geforcter Stopp.

Self test without trip

Verwendung von der Testfunktion.

Self test with trip

Verwendung von der Testfunktion.

Keine

_

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?