Kommunikationsports
Die LTMT main unit-Haupteinheit verfügt über die folgenden Arten von Kommunikationsports:
-
EtherNet/IP Kommunikationsanschluss
-
Modbus RTU Kommunikationsanschluss
-
PROFIBUS DP Kommunikationsanschluss
Ethernet-Kommunikationsport
| HINWEIS |
|---|
|
Unbefugte Nutzung des Ethernet-Ports
Verwenden Sie jeweils nur einen Ethernet Kommunikationsanschluss gleichzeitig verwenden, auch wenn beide
Anschlüsse funktional identisch sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Die LTMT main unit mit den Kommunikationsprotokollen EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP ist mit zwei RJ45 -Ethernet-Kommunikationsports an der Vorderseite ausgestattet. Sie entsprechen den Ethernet-Interoperabilitätsstandards. Das ermöglicht Stern- sowie Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Die wichtigsten physischen Merkmale der Ethernet-Ports:
Weitere Informationen zu Verkabelung und Anschlüssen finden Sie unter TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN
Modbus RTU-Kommunikationsport
Die LTMT main unit-Haupteinheit mit Modbus RTU-Kommunikation ist über einen 4-Klemmen-Steckverbinder mit den Modbus-Feldklemmen verbunden.
Weitere Informationen über die Verkabelung und Anschlüsse, siehe TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN.
PROFIBUS DP-Kommunikationsport
Die LTMT main unit-Haupteinheit mit PROFIBUS DP-Kommunikation kann in der PROFIBUS DP-Daisy Chain mit zwei verschiedenen Steckverbindern verbunden werden. An der LTMT main unit-Haupteinheit wird der DB9-Standardsteckverbinder für eine konventionelle Verbindung mit dem PROFIBUS DP-Netzwerk verwendet. Dies kann mit einer Schleifenklemme für die PROFIBUS DP-Verbindung erreicht werden.
Im Folgenden ist die maximale Datengeschwindigkeit mit den verschiedenen Anschlüssen angegeben.
Der 4-polige PROFIBUS DP-Steckverbinder weist folgende Pinbelegung auf:
|
Klemme |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
| A | RD-/TD- | Datenübertragung mit negativer Logik (RD-/ TD-) |
| B | RD+/TD+ | Datenübertragung mit positiver Logik (RD+/ TD+) |
|
– |
Geschirmte Erde |