Motorstopp-Fehlererkennung
Beschreibung
Wenn der Motor nach Ausgabe des Stopp-Befehls aufgrund eines verschweißten Schützes nicht stoppt, gibt die Funktion zur Erkennung von Motorstoppfehlern das Auslösesignal aus, um den Motor auf andere Weise zu stoppen.
Diese Funktion überwacht den Strom, nachdem das Stopp-Signal gesetzt wurde. Wenn einer der drei Phasenströme für die in der Einstellung für die Zeitverzögerung angegebenen Zeit nach dem Setzen des Stoppsignals immer noch anliegt, löst die Funktion ein Auslösesignal aus.
Parametereinstellung
Die Motorstopp-Fehlererkennung bietet die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |