DOCA0257DE-01

Thermische Zeit bis zur Auslösung

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit zeigt die Auslösezeit für den thermischen Schutz an. Basierend auf dem thermischen Speicher berechnet die LTMT main unit-Haupteinheit die verbleibende Zeit bis zur Auslösung des thermischen Schutzes.

Merkmale

Merkmal

Wert

Einheit

s

Auflösung

1 s

Aktualisierungsrate

1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?