DOCA0257DE-01

Überblick

Das TeSys Tera system-System bietet Motorstarterfunktionen, die zu einer Reduzierung der Verdrahtung und externer Komponenten wie Starter oder Timer beitragen. Mit den Motorstarterfunktionen des TeSys Tera system-Systems kann der Motor direkt über die Schütze gesteuert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?