Systemselbstdiagnose
Beschreibung
Die LTMT main unit-Haupteinheit führt eine Reihe von Selbsttests durch, um Folgendes zu überwachen:
-
Ordnungsgemäßer interner Betrieb der LTMT main unit-Haupteinheit.
-
Ordnungsgemäßer Betrieb der Module, die mit der LTMT main unit-Haupteinheit verbunden sind.
-
Kommunikation mit den Modulen, die mit der LTMT main unit-Haupteinheit verbunden sind.
Der Zugriff auf den geräteinternen Fehler, der bei den Selbsttests erkannt wurde, erfolgt über die LTMT main unit-Haupteinheit unter Verwendung der folgenden Schnittstellen:
-
Ein PC mit SoMove FDT-Behälter-Software mit TeSys Tera DTM installiert und mit Standard-Webserverfunktionen ausgestattet.
-
Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.
-
Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.
Die letzten 20 erkannten geräteinternen Fehler werden von der LTMT main unit-Haupteinheit aufgezeichnet. Siehe Geräteinterne Datensätze.
Für den Fall, dass ein geräteinterner Fehler erkannt wird, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt zur Fehlerbehebung im TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Interner Gerätefehler erkannt
Der Motor oder das Heizgerät wird durch die Motorstarterlogik gestoppt oder gesperrt, wenn der folgende interne Gerätefehler erkannt wird:
-
Sensormodul-Kommunikationsfehler erkannt.
-
LTMT expansion module Kommunikationsfehler erkannt.
-
Fehler während der LTMT expansion module Initialisierung.
-
Konfigurationsfehler erkannt