Temperaturmessung
Das TeSys Tera system-System unterstützt maximal 1 Temperatureingang für die LTMT main unit-Haupteinheit.
Von der LTMT-Haupteinheit gemessene Temperatur
Der Temperatureingang der LTMT main unit-Haupteinheit kann an einen 2-Draht-Temperatursensor angeschlossen werden.
Dazu kann einer der folgenden Temperatursensortypen verwendet werden:
-
PT100
-
PTC (Binär)
|
Merkmal |
PT100 Temperatursensor |
Binärer PTC Widerstandstemperatursensor |
|---|---|---|
|
Bereich |
25 bis 100 °C |
2700 bis 4000 |
|
Auflösung |
0,1 °C |
1 Ω |
|
Aktualisierungsrate |
500 ms |
500 ms |