Stromphasenumkehr
Beschreibung
Die Funktion Current Phase Reversal hilft dabei, eine falsche Verdrahtung von Drehstrommotoren zu erkennen.
Die Current Phase Reversal erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Wenn die erkannte Stromphasenfolge nicht mit der Einstellung der Phasendrehrichtung übereinstimmt.
-
Auslösung: Wenn die erkannte Stromphasenfolge für einen festgelegten Zeitraum nicht mit der Einstellung der Phasendrehrichtung übereinstimmt.
Parametereinstellung
Die Current Phase Reversal Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |