Stromungleichgewicht
Beschreibung
Das Current Imbalance Schutzfunktion erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Current Imbalance übersteigt den Alarmwert.
-
Auslösung: Current Imbalance übersteigt während der angegebenen Zeitverzögerung den Auslöswert.
Parametereinstellung
VORSICHT |
|---|
|
GEFAHR DER MOTORÜBERHITZUNG
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
Das Current Imbalance Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Alarm + Trip |
|
Trip Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
5 s |
|
Alarm Level |
5–100% in step of 5% |
20% |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
VORSICHT