Normaler Inversüberstrom
Beschreibung
Die TeSys Tera system bietet die Normal Inverse Overcurrent (IEC-Klasse A – Standard-Inversschutz).
Die Auslösezeit
des Normal Inverse Overcurrent wird durch folgende
Formel angegeben:
Wobei:
-
T = Auslösezeit
-
TMS = Time multiplier (Zeitmultiplikator)
-
k und α sind die Kurventypkonstanten. Für die inverse Standardkurve, k = 0,140 und α = 0,020
-
I = Iststrom
-
Ip= Einstellung des Ansprechstroms
Die Normal Inverse Overcurrent erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Der Dreiphasenstrom des Motors überschreitet das Alarmniveau.
-
Auslösung: Einer der dreiphasigen Motorphasenströme überschreitet den Auslösewert für die Zeit, die aus der IEC-Klasse-A-Kurve und der Zeitverzögerungseinstellung (TMS) abgeleitet wird.
Parametereinstellung
Die Normal Inverse Overcurrent hat die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Time Delay (TMS) |
0.1–20.0 s in step of 0.1 s |
0.1 s |
|
Alarm Level |
20–1000% of IFLC in step of 1% |
50% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |