DOCA0257DE-01

Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung

Dreiphasenmotor

Die Formeln für Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung für den Dreiphasenmotor lauten wie folgt:

  • Die Wirkleistung, auch als Echtleistung bezeichnet, misst die gemittelte Effektivleistung. Die Gesamtwirkleistung für den Dreiphasenmotor P (kW) leitet sich aus der folgenden Formel ab:

  • Die Messung der Blindleistung Q (kVAR) leitet sich aus der folgenden Formel ab:

  • Die Messung der Scheinleistung S (kVA) leitet sich aus der folgenden Formel ab:

Einphasenmotor

Die Formeln für Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung für den Einphasenmotor lauten wie folgt:

  • Wirkleistung: P (kW) = |(VL1 x IL1 x cosφ)|

  • Blindleistung: Q (kVAR) = |(VL1 x IL1 x sinφ)|

  • Scheinleistung: S (kVA) = |(VL1 x IL1)| 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?