DOCA0257DE-01

Temperaturschutz

Beschreibung

Das TeSys Tera system-System unterstützt Temperatureingänge:

  • Ein Temperatureingang an der LTMT main unit-Haupteinheit, der als PT100 oder PTC konfiguriert werden kann.

Der Temperaturschutz erzeugt die folgenden Signale:

  • Alarm: Die Temperatur überschreitet über das Alarmniveau.

  • Auslösung: Der Temperaturwert überschreitet den Auslösewert für die gewünschte Zeitverzögerung.

Parametereinstellung für die LTMT-Haupteinheit

Der Temperaturschutz der LTMT main unit-Haupteinheit bietet die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

PT100 trip level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

PTC trip level (applicable if PTC sensor is selected)

2700–4000 Ω in step of 1 Ω

2700 Ω

PTC trip level reset (if PTC sensor is selected)

1600–2300 Ω in step of 1 Ω

1600 Ω

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

PT100 alarm level (applicable if PT100 sensor is selected)

25.0–180.0 °C in step of 0.1 °C

130.0 °C

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?