Berechneter Erdschluss – Auslösung
Beschreibung
Erdschlussstrom ist ein unsymmetrischer Strom, der durch den Neutralleiter des dreiphasigen Systems fließt. Unter normalen Bedingungen ist der Erdschlussstrom vernachlässigbar oder Null. Es ist nur vorhanden, wenn eine Bodenfahrt stattfindet.
GEFAHR |
|---|
|
UNSACHGEMÄSSE AUSLÖSUNGSERKENNUNG
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Der Erdschlussstrom wird intern von den LTMTCT/LTMTCTV sensor module-Sensormodulen berechnet. Die Calculated Ground Trip erzeugt die folgenden Signale:
-
Alarm: Der berechnete Erdschlussstrom überschreitet das Alarmniveau.
-
Auslösung: Der berechnete Erdstrom überschreitet den Auslösewert für die angegebene Zeitverzögerung.
Die Schutzfunktion kann deaktiviert werden, wenn sich der Motor im Startstatus befindet, um Fehlauslösungen zu vermeiden.
Es wird empfohlen, Folgendes für Calculated Ground Trip :
-
IFLCmin = 0,3 A bei 0,3–3 A (ähnlich für 25 A und 100 A).
-
Mindestschwelle für Erdschluss = 50% von 0,3 A = 0,15 A.
-
Wenn Sie die Schutzeinstellung unter 50% von IFLCmin halten, verwenden Sie dann eine gemessene Erdschlussauslösung mit CBCT.
-
Calculated Ground Trip Der Schutz ist im Einphasenbetrieb nicht anwendbar.
-
Die Hysterese ist für den berechneten Erdschlussstrom nicht anwendbar, wenn weniger als 10% des Volllaststroms eingestellt sind.
Parametereinstellung
Die Calculated Ground Trip Schutzfunktion verfügt über die folgenden konfigurierbaren Einstellungen:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Trip Level |
10–500% of IFLC in step of 1% |
20% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–600.00 s in step of 0.01 s |
0.2 s |
|
Alarm Level |
10–500% of IFLC in step of 1% |
20% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Function While Motor Starting |
|
Disable |
GEFAHR