Digitale Ausgänge
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER MASCHINENBETRIEB
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Das TeSys Tera system-System unterstützt maximal 13 Temperatureingänge:
-
Drei digitale Ausgänge an LTMT main units-Haupteinheiten.
-
Bis zu 10 digitale Ausgänge an LTMT expansion modules-Erweiterungseinheiten.
Konfiguration der Ausgänge
Die Konfiguration der digitalen Ausgänge kann über eine der folgenden Schnittstellen erfolgen:
-
Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.
-
Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit.
-
Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.
Jeder digitale Ausgang verfügt über folgende Parameter:
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Active type |
|
|
Output type |
|
|
Pulse time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input source |
Die digitalen Ausgänge werden standardmäßig in Abhängigkeit des ausgewählten Motorstartertyp eingestellt.
Ausgangstyp
Die Parameter Aktiver Typ, Ausgangstyp und Impulszeit (t) legen fest, wie die Ausgangsinformationen (A) von der LTMT main unit-Haupteinheit verarbeitet und in physikalische Informationen konvertiert werden, die der Relaisausgang (B) überträgt.
DO-Eingangsquelle
Die am häufigsten verwendeten Eingangsquellen sind in der folgenden Tabelle angegeben:
|
Index |
Input source |
|---|---|
|
232 |
Pickup status |
|
233 |
Alarm status |
|
234 |
Trip status |
|
235 |
Motor stop error detection |
|
504 |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
|
505 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
|
506 |
CONTACTOR OUTPUT 3 |
|
507 |
CONTACTOR OUTPUT 4 |
|
508 |
CONTACTOR OUTPUT 5 |
Siehe Eingangsquelle in den Anhängen für die vollständige Liste der Eingangsquellen.
WARNUNG