DOCA0257DE-01

Analoge Ausgangs-Messung

Maximal können zwei Analogausgänge an zwei LTMTAN21 expansion modulesangeschlossen werden, um analoge Messungen zu erhalten. Jedes Modul verfügt über einen Analogausgang.

Merkmal

Wert

Bereich

4–20 mA

Einheit

mA

Auflösung

0,1

Aktualisierungsrate

100 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?