Typenschild
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Für die Anwendung dieses Produkts ist spezielles
Fachwissen im Bereich der Entwicklung und Programmierung von Steuerungssystemen
erforderlich. Das Produkt darf nur von Personen programmiert, installiert,
konfiguriert, modifiziert und verwendet werden, die über das
entsprechende Fachwissen verfügen. Es sind alle lokalen und nationalen
Sicherheitsvorschriften und -richtlinien zu befolgen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Die Systemeinstellungen können über folgende Schnittstellen vorgenommen werden:
-
Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.
-
Das LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit
-
Eine SPS oder ein DCS über das Kommunikationsnetzwerk.
|
Parameter name |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Tag* |
MMR0000001 |
MMR0000001 |
|
Nominal Power |
0.1–6553.5 KW |
0.1 KW |
|
Load Type |
|
Motor |
|
Number of Phases |
|
Three Phase |
Nennleistung
Der im Menü „Typenschild“ eingegebene Nennleistungswert ist die Referenz für alle leistungsbezogenen Schutzfunktionen.
Lasttyp
TeSys Tera system Unterstützt Motor (induktiv) und Heizung (ohmsch) als Lasttypen. Sie können den Lasttyp basierend auf der Last konfigurieren.
Der Standard-Lasttyp ist Motor, der die volle Funktionalität von TeSys Tera system basierend auf der Gerätekonfiguration aktiviert.
Die folgenden Schutzfunktionen sind beim Lasttyp Heizung deaktiviert:
-
Thermische Überlast
-
Verriegelter Rotor
-
Stall Rotor (Blockierrotor)
-
Maximale Anzahl an Starts
-
Rücklaufschutz-Timer
-
Spannungseinbruch
-
Blockausgang
Anzahl der Phasen
Wählen Sie die Einstellung Dreiphasig für einen Dreiphasenmotor und Einphasig für einen für Einphasenmotor
WARNUNG