数字量输入
警告 |
|---|
|
意外的机器操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
TeSys Tera system 支持最多 24 个数字量输入:
-
LTMT main units 上四个数字量输入。
-
LTMT expansion modules 最多有 20 个数字量输入。
输入配置
数字量输入的配置可以通过以下其中一个接口来执行:
-
运行 TeSys Tera DTM(嵌入在 FDT 容器中,例如 SoMove 软件)的 PC。
-
LTMTCUF control operator unit。
-
PLC 或 DCS(通过通讯网络)。
每个数字量输入具有以下参数:
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Trigger type |
|
|
Validation time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input assignment |
缺省根据所选择的电机启动器类型来设置数字量输入。
输入类型
Active type 和 Validation time (t) 参数定义如何将与输入 (A) 相关的物理信息转换为由 LTMT main unit 处理的数字量输入信息 (B)。
输入分配
|
输入源 |
描述 |
|---|---|
|
Other |
请勿使用,保留供将来可编程的功能使用。 |
|
Trip Reset DI |
用于配置脱扣复位的数字量输入。 |
|
Breaker Close DI |
在自定义逻辑中使用,用于自定义应用程序。电机启动器逻辑不直接使用此输入。 |
|
Breaker Open DI |
在自定义逻辑中使用,用于自定义应用程序。电机启动器逻辑不直接使用此输入。 |
|
Local-START> DI |
本地正向启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Local-START>> DI |
本地快速正向(正向高速)启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Local-STOP DI |
本地停止命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Local-START< DI |
本地反向启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Local-START<< DI |
本地快速反向(反向高速)启动命令。 由启动器模块根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Remote-START> DI |
远程正向启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Remote-START>> DI |
远程快速正向(正向高速)启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Remote-STOP DI |
远程停止命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Remote-START< DI |
远程反向启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Remote-START<< DI |
远程快速反向(反向高速)启动命令。 由电机启动器逻辑根据所选择的启动器类型使用。 |
|
Interlock 1 |
最多可以将 12 个数字量输入配置为联锁。 这些联锁输入用于:
|
|
Interlock 2 |
|
|
Interlock 3 |
|
|
Interlock 4 |
|
|
Interlock 5 |
|
|
Interlock 6 |
|
|
Interlock 7 |
|
|
Interlock 8 |
|
|
Interlock 9 |
|
|
Interlock 10 |
|
|
Interlock 11 |
|
|
Interlock 12 |
|
|
Contactor open DI |
在自定义逻辑中使用,用于自定义应用程序。 电机启动器逻辑不直接使用此输入。 |
|
Run DI |
被电机启动器逻辑用于检查接触器/运行反馈。 |
|
Block Input |
用于协调目的。如果存在功能块输入,则 TeSys Tera system 将拦截脱扣输出。 |
|
Logic test DI |
用于执行逻辑测试。 |
|
Mode selection 1 |
|
|
Mode selection 2 |
|
|
Forced start |
被强制启动功能使用。 |
|
Forced stop |
被电机启动器逻辑用作强制停止。 |
|
Self test without trip |
用于测试功能。 |
|
Self test with trip |
用于测试功能。 |
|
无 |
_ |
警告