Entrées numériques
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE LA MACHINE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
TeSys Tera system prend en charge au maximum 24 entrées numériques :
-
Quatre entrées numériques sur LTMT main units.
-
Jusqu’à 20 entrées numériques avec LTMT expansion modules.
Configuration des entrées
La configuration des entrées numériques peut être exécutée par l’intermédiaire de l’une des interfaces suivantes :
-
Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.
-
LTMTCUF control operator unit.
-
Un automate ou un DCS via le réseau de communication.
Chaque entrée numérique possède les paramètres suivants :
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Trigger type |
|
|
Validation time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input assignment |
Les entrées numériques sont définies par défaut en fonction du type de démarreur moteur sélectionné.
Type d’entrée
Les paramètres Type actif et Temps de validation (t) définissent la manière dont les informations physiques connectées à l’entrée (A) sont converties dans les informations d’entrée numérique (B) traitées par LTMT main unit.
Attribution des entrées
|
Source d’entrée |
Description |
|---|---|
|
Other |
Ne pas utiliser, réservé pour une future fonction programmable. |
|
Trip Reset DI |
Permet de configurer l’entrée numérique pour la réinitialisation du déclenchement. |
|
Breaker Close DI |
Utilisé dans la logique personnalisée pour personnaliser l’application. Cette entrée n’est pas directement utilisée par la logique du démarreur moteur. |
|
Breaker Open DI |
Utilisé dans la logique personnalisée pour personnaliser l’application. Cette entrée n’est pas directement utilisée par la logique du démarreur moteur. |
|
Local-START> DI |
Commande de marche avant locale. Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Local-START>> DI |
Commande de marche avant locale (vitesse rapide). Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Local-STOP DI |
Commande d’arrêt locale. Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Local-START< DI |
Commande de marche arrière locale. Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Local-START<< DI |
Commande de marche arrière locale (vitesse rapide). Utilisée par le module du démarreur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Remote-START> DI |
Commande de marche avant distante. Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Remote-START>> DI |
Commande de marche avant distante (vitesse rapide). Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Remote-STOP DI |
Commande d’arrêt à distance. Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Remote-START< DI |
Commande de marche arrière distante. Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Remote-START<< DI |
Commande de marche arrière distante (vitesse rapide). Utilisée par la logique du démarreur moteur selon le type de démarreur sélectionné. |
|
Interlock 1 |
Il est possible de configurer jusqu’à 12 entrées numériques comme interverrouillages. Ces entrées d’interverrouillage sont utilisées par :
|
|
Interlock 2 |
|
|
Interlock 3 |
|
|
Interlock 4 |
|
|
Interlock 5 |
|
|
Interlock 6 |
|
|
Interlock 7 |
|
|
Interlock 8 |
|
|
Interlock 9 |
|
|
Interlock 10 |
|
|
Interlock 11 |
|
|
Interlock 12 |
|
|
Contactor open DI |
Utilisé dans la logique personnalisée pour personnaliser l’application. Cette entrée n’est pas directement utilisée par la logique du démarreur moteur. |
|
Run DI |
Utilisé par la logique du démarreur moteur pour vérifier le retour contacteur/RUN. |
|
Block Input |
Utilisée pour la coordination. Si l’entrée de bloc est présente, TeSys Tera system bloque la sortie de déclenchement. |
|
Logic test DI |
Utilisée pour exécuter les tests logiques. |
|
Mode selection 1 |
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement : Local 1, Local 2 , Local 3 ou Distant. |
|
Mode selection 2 |
|
|
Forced start |
Utilisé par la fonction de démarrage forcé. |
|
Forced stop |
Utilisé par la logique du démarreur moteur comme arrêt forcé. |
|
Self test without trip |
Utilisé par la fonction de test. |
|
Self test with trip |
Utilisé par la fonction de test. |
|
Aucun |
_ |
AVERTISSEMENT