DOCA0257ZH-CN-01

过载

描述

在过载启动器中,电机RUN仅需要两个数字量输出 (接触器输出 1)(DO1)和脱扣状态(DO3))。

接线图

Overload 启动器中 TeSys Tera system 的接线图示例:

注: 端子 O1 和 O3 串联。

工作原理

当选择过载启动器时, TeSys Tera system 不得接受任何启动或停止指令来控制电机。启动和停止必须连接到外部,如接线图所示。在 Overload 模式下,发生脱扣状态时,TeSys Tera system 使电机脱扣。

接可以选择将 接触器输出 1 配置为 TeSys Tera system 的任意 DO。这将在过载模式下启用 Maximum start per hourAnti-backspin timer 功能。

如果电机已准备好启动(即,未检测到禁止原因),则 TeSys Tera system 会激活 CONTACTOR OUTPUT 1。

如果检测到以下任何电机停止原因,TeSys Tera system 都会禁用 CONTACTOR OUTPUT 1:

DO1 和 DO3 的组合将驱动电机。

DI/DO 缺省分配

如果选择了 Overload 启动器类型,则数字量输入和数字量输出的缺省分配和设置如下。

DI 参数

DI1 设置

DI2 设置

DI3 设置

DI4 设置

触发器类型

高位激活

高位激活

高位激活

高位激活

输入源

验证时间

10 ms

10 ms

10 ms

10 ms

DO 参数

DO1 设置

DO2 设置

DO3 设置

激活类型

高位激活

高位激活

低位激活

输入源

CONTACTOR OUTPUT 1

脱扣状态

Tag

其他

其他

DO脱扣

输出类型

级别

级别

级别

Pulse time

0 ms

0 ms

0 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?