DOCA0257FR-01

Fonction de démarrage forcé

Description

La fonction de démarrage forcé vous permet de forcer le démarrage du moteur lorsque celui-ci est en état d’inhibition en raison d’une inhibition thermique, d’un déclenchement thermique ou d’une inhibition due au nombre maximal de démarrages.

AVERTISSEMENT
PERTE DE LA PROTECTION DU MOTEUR
  • La suppression de l’inhibition thermique ou de la protection et le nombre maximal de démarrages inhibés peuvent provoquer une surchauffe du moteur ou/et un incendie.
  • Le fonctionnement continu sans protection thermique doit être limité aux applications pour lesquelles un redémarrage immédiat est essentiel.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour configurer la fonction de démarrage forcé :

Principe de fonctionnement

Si le moteur est arrêté en raison d’un déclenchement thermique ou d’un nombre maximal de démarrages atteints, il est possible de forcer le démarrage du moteur à l’aide de l’entrée numérique de démarrage forcé et d’une commande de démarrage à partir de n’importe quelle source.

Lors de la détection d’une entrée numérique de démarrage forcé, TeSys Tera system attend la commande de démarrage de n’importe quelle source pendant 5 s.

Lors de la détection d’un démarrage forcé avec une commande de démarrage de l’une des sources, TeSys Tera system contourne l’inhibition thermique, l’inhibition du déclenchement thermique, l’inhibition de la direction et l’inhibition des démarrages maximum et active la sortie du contacteur. Lors du démarrage du moteur, TeSys Tera system force ou bloque la mémoire thermique à 90 % ou au niveau de blocage si la fonction de blocage est activée dans la fonction de protection contre les surcharges thermiques jusqu’à ce qu’un temps correspondant au réglage de la classe de déclenchement soit écoulé (le temps est de 5 s pour le réglage de la classe 5, de 40 s pour le réglage de la classe 40).

TeSys Tera system arrête le moteur si l’une des causes d’arrêt suivantes est détectée :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?