DOCA0257ES-01

Protección interna del dispositivo

Configuración de parámetros

La función de protección interna del dispositivo del dispositivo tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default Value

Time Delay

0.1–6000.00 s in step of 0.01 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

NOTA: El dispro interno del dispositivo se activa si se detecta alguno de estos diagnósticos tras el tiempo de espera. Para obtener más información, consulte Se ha detectado un error interno del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?