DOCA0257ES-01

Memoria térmica

Descripción

La LTMT main unit calcula la memoria térmica según los parámetros de clase de disparo y factor de servicio de la configuración de protección contra sobrecarga térmica.

Características

Característica

Valor

Unidad

%

Resolución

1 %

Intervalo de actualización

20 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?