Sorties numériques
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE LA MACHINE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
TeSys Tera system prend en charge au maximum 13 sorties numériques :
-
Trois sorties numériques sur LTMT main units.
-
Jusqu’à 10 sorties numériques avec LTMT expansion modules.
Configuration des sorties
La configuration des sorties numériques peut être exécutée par l’intermédiaire de l’une des interfaces suivantes :
-
Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.
-
LTMTCUF control operator unit.
-
Un automate ou un DCS via le réseau de communication.
Chaque sortie numérique possède les paramètres suivants :
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Active type |
|
|
Output type |
|
|
Pulse time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input source |
Les sorties numériques sont définies par défaut en fonction du type de démarreur moteur sélectionné.
Type de sortie
Les paramètres Type actif, Type de sortie et Durée d’impulsion (t) définissent la manière dont les informations de sortie (A) sont traitées par LTMT main unit et converties dans les informations physiques transmises par le relais de sortie (B).
Source d’entrée DO
Les sources d’entrée les plus utilisées sont indiquées dans le tableau suivant :
|
Index |
Input source |
|---|---|
|
232 |
Pickup status |
|
233 |
Alarm status |
|
234 |
Trip status |
|
235 |
Motor stop error detection |
|
504 |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
|
505 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
|
506 |
CONTACTOR OUTPUT 3 |
|
507 |
CONTACTOR OUTPUT 4 |
|
508 |
CONTACTOR OUTPUT 5 |
Consultez Source d’entrée dans les annexes pour obtenir la liste complète des sources d’entrée.
AVERTISSEMENT