Salidas digitales
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
El TeSys Tera system admite un máximo de 13 salidas digitales:
-
Tres salidas digitales en LTMT main units.
-
Hasta 10 salidas digitales con LTMT expansion modules.
Configuración de salidas
La configuración de las salidas digitales puede realizarse mediante una de las siguientes interfaces:
-
Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.
-
La LTMTCUF control operator unit.
-
Un PLC o DCS a través de la red de comunicación.
Cada salida digital tiene los siguientes parámetros:
|
Parameter |
Setting range |
|---|---|
|
Active type |
|
|
Output type |
|
|
Pulse time |
0 to 60000 ms in step of 10 ms |
|
Input source |
See list in input source |
Las salidas digitales se configuran de manera predeterminada según el tipo de arrancador de motor seleccionado.
Tipo de salida
Los parámetros Tipo de activación, Tipo de salida y Tiempo de pulso (t) definen cómo procesa la información de la salida (A) la LTMT main unit y cómo esta información se convierte en la información física transmitida por la salida del relé (B).
Fuente de entrada de salidas digitales
Las fuentes de entrada más utilizadas se indican en la tabla siguiente:
|
Index |
Input source |
|---|---|
|
232 |
Pickup status |
|
233 |
Alarm status |
|
234 |
Trip status |
|
235 |
Motor stop error detection |
|
504 |
CONTACTOR OUTPUT 1 |
|
505 |
CONTACTOR OUTPUT 2 |
|
506 |
CONTACTOR OUTPUT 3 |
|
507 |
CONTACTOR OUTPUT 4 |
|
508 |
CONTACTOR OUTPUT 5 |
Consulte Fuente de entrada en los Apéndices si desea ver la lista completa de las fuentes de entrada.
ADVERTENCIA