DOCA0257ES-01

Detección de error de parada

Descripción

Si después de ejecutarse el comando de parada, debido a un contactor soldado, el motor no se para, la función de detección de error de parada del motor activa la señal de disparo para parar el motor de manera alternativa.

Esta función supervisa la corriente cuando se establece una señal de parada. Si después de establecerse la señal de parada, alguna de las tres fases sigue teniendo corriente más allá del tiempo de espera especificado, la función accionará una señal de disparo.

NOTA: Asegúrese de que la señal de disparo de la función de detección de error de parada del motor esté configurada en alguna de las salidas digitales de TeSys Tera para controlar el contactor alternativo o informar a los dispositivos aguas arriba.

Configuración de parámetros

La función de detección de error de parada del motor tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?