DOCA0257FR-01

Détection des erreurs d’arrêt

Description

Si, après avoir donné la commande d’arrêt, en raison d’un contacteur soudé, le moteur ne s’arrête pas, dans ce cas, la fonction de détection d’erreur d’arrêt du moteur donne le signal de déclenchement pour arrêter le moteur en alternance.

Cette fonction surveille le courant une fois que signal d’arrêt défini. Si l’un des courants triphasés est encore présent pendant la durée spécifiée dans le paramètre de temporisation, après la définition du signal d’arrêt, la fonction déclenche un signal de déclenchement.

NOTE: Assurez-vous que le signal de déclenchement de détection d’erreur d’arrêt du moteur est configuré sur l’une des sorties numériques de TeSys Tera pour contrôler l’autre contacteur ou pour informer les équipements en amont.

Paramétrage

La fonction de détection des erreurs d’arrêt du moteur propose les paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Enable

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

1 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

DI + Reset Key

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?