DOCA0257ZH-CN-01

锁定转子

描述

Locked Rotor 保护功能可以在电机启动期间保护电机。 Locked Rotor状态主要由于负载过大或转子与轴之间的连接不当所致。只有在电机启动期间,才会激活 Locked Rotor保护功能。

Locked Rotor保护功能生成以下信号:

  • 报警:电机启动期间,电机的任意三相电流高于报警级别。

  • 脱扣:电机启动期间,在指定时间延迟内,电机的任意三相电流高于脱扣级别。

参数设置

锁定转子保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm

  • Trip

  • Alarm + Trip

Trip

Trip Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

10 s

Alarm Level

150–1000% of IFLC in step of 1%

200% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?