Número máximo de arranques
Descripción
La función de número máximo de arranques previene los daños que causan en el motor los arranques frecuentes. Esta función asegura que el motor arranque solo un número de veces previamente especificado en un período determinado. Si el número de arranques supera el valor establecido, esta función mantiene la LTMT main unit en modo de inhibición y evita de esta forma que el motor vuelva a arrancar.
Configuración de parámetros
La función de número máximo de arranques tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Enable |
|
Permissive Starts |
1–30 in step of 1 |
6 starts |
|
Reference Time |
15–60 m in step of 1 |
30 m |
|
Inhibit Period |
1–120 m in step of 1 |
5 m |
|
Time between Starts |
0–120 m in step of 1 |
0 m |
El parámetro del número máximo de arranques tiene las siguientes características:
-
Arranques permisivos: Los arranques del motor están permitidos dentro del tiempo de referencia definido.
-
Tiempo de referencia: El tiempo de arranque del motor debe limitarse de acuerdo con los arranques permisivos configurados.
-
Período de inhibición: El periodo para inhibir el motor, tras el último arranque permitido.
-
Tiempo entre arranques: Se mantuvo la diferencia de tiempo entre las dos salidas permisivas.