Nombre de démarrages max
Description
La fonction de nombre maximum de démarrages permet de ne pas endommager le moteur en cas de démarrages fréquents. Cette fonction permet au moteur de démarrer uniquement pendant un nombre prédéfini de fois au cours d’une période donnée. Si le nombre de démarrages dépasse la valeur définie, cette fonction maintient LTMT main unit en mode d’inhibition, ce qui permet d’éviter tout nouveau démarrage du moteur.
Paramétrage
La fonction de nombre maximum de démarrages a les paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Enable |
|
Permissive Starts |
1–30 in step of 1 |
6 starts |
|
Reference Time |
15–60 m in step of 1 |
30 m |
|
Inhibit Period |
1–120 m in step of 1 |
5 m |
|
Time between Starts |
0–120 m in step of 1 |
0 m |
Le paramètre du nombre maximal de démarrages présente les caractéristiques suivantes :
-
Démarrages permissifs : Les démarrages du moteur sont autorisés dans le délai de référence défini.
-
Heure de référence : Le temps de démarrage du moteur doit être limité conformément aux démarrages permissifs configurés.
-
Période d’inhibition : La période pendant laquelle le moteur doit être inhibé après le dernier démarrage autorisé.
-
Temps entre les départs : Maintien de l’intervalle de temps entre les deux départs autorisés.