Sobrecorriente de corta duración
Descripción
El TeSys Tera system proporciona la función de protección contra sobrecorrientes de corta duración con tiempo definido.
La función de protección contra sobrecorriente de corta duración genera las siguientes señales:
-
Alarma: cualquiera de las corrientes de las tres fases del motor supera el nivel de alarma.
-
Disparo: Cualquiera de las corrientes de fase del motor supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera especificado.
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
DO2 está configurado como sobrecorriente de corta duración..
Configuración de parámetros
La función de protección contra sobrecorriente de corta duración tiene los siguientes ajustes configurables:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Trip Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Time Delay |
0.05–10.00 s in step of 0.01 s |
0.05 s |
|
Alarm Level |
100–1000% of IFLC in step of 1% |
100% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |
ADVERTENCIA