DOCA0257FR-01

Surintensité de courte durée

Description

Le TeSys Tera system fournit le temps défini. Fonction de protection contre les Short Time Overcurrent .

La fonction de protection contre le Short Time Overcurrent génère les signaux suivants :

  • Alarme : tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme.

  • Déclenchement : L’un des courants de phase du moteur dépasse le niveau de déclenchement pendant le délai spécifié.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
  • La fonction de démarrage n’arrête pas le moteur en coupant l’alimentation de la sortie du contacteur en cas de Short Time Overcurrent .
  • Configurez la sortie numérique séparée pour Short Time Overcurrent, afin de contrôler le disjoncteur.
  • Le signal de déclenchement commun ne se déclenche pas en cas de Short Time Overcurrent.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

DO2 est configuré comme Short Time Overcurrent.

Réglage des paramètres

La fonction de protection contre le Short Time Overcurrent dispose des paramètres configurables suivants :

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Time Delay

0.05–10.00 s in step of 0.01 s

0.05 s

Alarm Level

100–1000% of IFLC in step of 1%

100% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?