Rotor calé
Description
Le Stall Rotor se produit lorsque le moteur est en état de marche et est dû à une surcharge ou à un blocage de la charge. La fonction de protection contre leStall Rotor n’est active que lorsque le moteur est à l’état Run.
La fonction de protection contre le Stall Rotor génère les signaux suivants :
-
Alarme : Tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’alarme pendant l’état de marche du moteur.
-
Déclenchement : Tout courant triphasé du moteur est supérieur au niveau d’activation pendant la temporisation spécifiée pendant l’état de marche du moteur.
Réglage des paramètres
La fonction de protection contre leStall Rotor dispose des paramètres configurables suivants :
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Trip |
|
Pickup |
50–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Time Delay |
0.1–6000.0 s in step of 0.1 s |
2 s |
|
Alarm Level |
50–1000% of IFLC in step of 1% |
200% of IFLC |
|
Reset Mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0 s |